This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:安装 AFE4403 EVM GUI 后无法识别端口

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651902/afe4403evm-port-is-not-recognized-after-install-afe4403-evm-gui

器件型号:AFE4403EVM

你好。
几个月前、我从公司购买了 AFE 4403 EVM。

现在我们将进行测试、但在安装 EVM GUI 后、USB 识别功能无法正常工作。 该板呈蓝色亮起、但 PC 无法识别它。

论坛中列出的端口和 LPT 不会显示任何信息。

我在 Windows 10 PC 上完成了这项工作。 我已经在 Windows 7上完成了。
它们都有相同的症状。

您认为我们应该如何处理它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 YoungHyun:

    如果您之前未安装 USB 驱动程序、则在 Windows 7中的"其他器件"下检测到 EVM 为"MSP430-USB 示例"。
    如果是这种情况、您能否检查(在 Windows 7中)? 如果确实如此、您可以按照用户指南第3.3节"安装 USB 驱动程序"中给出的步骤安装所需的驱动程序。 安装驱动程序后、在"Ports (COM and LPT)"下检测到 EVM。
    以下是 EVM 用户指南的链接。
    www.ti.com/.../slau572b.pdf

    此致、
    Prabin