请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4400SPO2EVM 您好!
我正在尝试手动与 AFE4400SPO2EVM 板通信。 我在 Windows 10 PC 上用 C#编写了一个软件、通过 COM 端口向电路板发送命令。 我首先写入寄存器、以将电路板设置为200Hz。 采样。 所有寄存器值均已从 AFE44x0SPO2 EVM GUI 复制、该 GUI 在我的 PC 上正常运行。 我能够在我的软件中写入寄存器并正确读回这些值。 我正在使用消息通信协议4.0版、我已将电路板上的固件升级到 V1.4。但是、当我在软件中执行数据收集时、采样率显示不正确或电路板输出流中偶尔出现噪声。 是否可能需要配置额外的寄存器来获得正确的数据速率和数据?
此外、为了使电路板能够与 AFE44x0SPO2 EVM GUI 配合使用、我必须安装用于串行通信的无符号 TI 驱动程序。 是否有已签名的 TI 驱动程序?
谢谢、
John