This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010:0x04字段和说明不匹配

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652030/hdc2010-0x04-field-and-description-not-match

器件型号:HDC2010

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、
    很抱歉让人困惑。 我们知道这一问题、并将在年末假期结束后更新数据表。

    在表16中、说明列是正确的。 重复表15中信息的字段列不正确。 这些位的顺序应与表21和表22配置寄存器中显示的顺序相同。

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jose、

    感谢您的回复。 之后、我将与您同步以了解修订后的数据表时间范围。

    谢谢你。
    此致、