请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1080 我们在25°C 测试环境中的温度和湿度感应项目中使用了 HDC1080。
我们的多个工程样品检测到的温度与另一个经过认证的温度计之间存在相同的差异。
随着运行时间的增加、HDC1080测量的温度也会升高、但标准温度计测量的温度不变。
我必须进行哪种校准? 或者必须注意什么硬件设计? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.