This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何在雷达 API 中绕过 HPF1/HPF2?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651547/awr1642-how-to-bypass-hpf1-hpf2-in-radar-api

器件型号:AWR1642

你好、冠军、
  在下面的帖子中
https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/610630?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=HPF
  我们可以在绕过 HPF1/HPF2时找到衰减曲线、但在雷达 API 中找不到该配置。 在 rlProfileCfg_t 中、我们只能将 HPF1/2的截止频率配置为非零值。
 我们能否帮助澄清是否有办法绕过其中一个 HPF?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    需要 HPF1/2并且不能被旁路。 这就是您找不到任何 API /控件绕过 HPF 的原因。

    谢谢、
    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

      感谢您的回复。 那么、为什么我们在下图中有一条绕过 HPF1或 HPF2的衰减曲线?

    谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    旁路模式是内部调试/测试模式。
    这不是供客户使用的开放选项。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、
    感谢您的双重检查。 我现在很清楚。

    此致、
    Adam