请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IVC102 主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G17
我们继续在设计中使用 IVC102 (精密积分器测量电导率)。 我们的电路相当简单、并联选择了三个内部电容器。 原理图如下。
特色是使用 SN74LVC2G17清除 S1和 S2信号(不是很乱)。 但作为安全措施)。 两个直流电压轨均经过良好调节、并包含额外的滤波功能。
IVC102数据表规定了一个复位序列、如下所示:
我将其解释为:
关闭 S1 <--设置初始状态
关闭 S2 <--设置初始状态
打开 S2
打开 S1
等待10us
关闭 S2
等待10us
打开 S2
等待10us
关闭 S1
开始集成
一旦 S1最终关闭、集成就会开始、并可获取数据。
我们要修改序列、以便始终关闭 S1。 因此、交替序列将是:
关闭 S1 <--设置初始状态
关闭 S2 <--设置初始状态
打开 S2
等待10us
关闭 S2
等待10us
打开 S2
开始集成
在使用替代复位序列进行的测试中、我没有从放大器获得任何积分。 我的代码可能有其他原因、但在我拔出更多毛发之前、TI 能否告诉我数据表中发布的复位序列是否比只关闭和打开开关更具(在 IVC102内部)作用?