This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP006EVM:TMP006EVM

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP006, TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/652002/tmp006evm-tmp006evm

器件型号:TMP006EVM

尊敬的每个人:

我是否可以使用 TMP006热电堆作为红外传感器来记录样品的中红外光谱并节省开支?

我还打算将 TMP116用作红外传感器。 但是、它正在接触传感器、那么我可以这样做吗?

如果您知道一些合适的传感器、请给我建议。

非常感谢您的关注。

儿子 Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、儿子、


    不推荐在任何新设计中采用 TMP006。 实际上、它已停产、因此您无法再订购它。

    如果您需要非接触式温度传感器、请考虑市场上的其他选项。 TI 不能直接替代基于红外的温度传感器、也不能推荐其他供应商。

    正如您提到的、TMP116是一款基于接触的传感器、必须通过物理方式接触监控区域才能测量温度。 它不能用作 IR 传感器。

    如果您的应用可以使用基于接触的温度传感器、您可以在以下位置浏览我们的大型产品系列:
    www.ti.com/.../what-are-you-sensing.html

    此致、
    何塞