This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMP007EVM:TMP007

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651957/rtos-tmp007evm-tmp007

器件型号:TMP007EVM

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我目前正在使用 TMP007温度传感器设计可穿戴设备。 我计划将其与北欧微控制器连接。 我有以下问题:   

  1. 需要适当的寄存器配置来进行 I2C 通信
  2. 示例代码(如果可行)
  3. .h 和.cpp 文件(如果可用)
  4. API  
  5. 有关连接 TMP007与北欧微控制器的任何信息

提前感谢您的参与和帮助。 祝你度过一个愉快的假期!!

V/R、

John Cannon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您与我们联系。 如需了解相关信息、请参阅 TMP006和 TMP007已设置为 EOL、这意味着没有可供购买的器件。 我想我们只有 LabVIEW 源代码、但我对基于文本的编程有疑问。 我需要与同事确认。 支持此设备的应用工程师正在度假。 直到明年1月初,他才会回来。

    给我带来的不便、我深表歉意。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    让我在亚伦的答复基础上澄清一个问题。

    如他所述、TMP007器件已停产(EOL)、不再可从 TI 购买
    由于 TI 现在不支持此器件、因此没有必要共享任何信息来连接它。

    如果您的应用可以使用基于接触的温度传感器、您可以在以下位置浏览我们的大型产品系列:
    www.ti.com/.../what-are-you-sensing.html

    如果您需要非接触式温度传感器、请考虑市场上的其他选项。 TI 不能直接替代基于红外的温度传感器、也不能推荐其他供应商。

    由于上述原因,我将关闭该职位。