This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:用于保护涂层的材料

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651962/hdc1080-material-for-protective-coating

器件型号:HDC1080

HDC1080产品说明书第18页描述了保护涂层。

请告诉我以下三点:

①I 认为当有涂层的感应区域时、感应精度会降低、对吗?

②If 正确、是否有涂层 HDC1080感应区域的测试数据?

③Is 是否有推荐的涂层材料?  

例如聚酰亚胺等

 

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    不能直接在 HDC 传感器上涂抹任何涂层、否则感应元件可能会损坏或无法再以适当的方式测量湿度。 如数据表中建议的那样、如果必须对电路板施加任何类型的保护涂层、则必须在涂层过程中保护传感器: 在 HDC1080中、感应元件位于器件顶部、可以使用适当的胶带进行保护、保护将在涂层应用期间覆盖感应元件、并应在工艺结束时移除。 。 由于不建议在没有保护的情况下将传感器暴露在涂层中、因此 TI 在此情况下不收集任何数据。

    请查看以下提供此主题详细信息的帖子。
    e2e.ti.com/.../572014