This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5023:请为 A1333提供合适的解决方案

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5055-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651524/drv5023-please-kindly-provide-suitable-solution-for-a1333

器件型号:DRV5023
主题中讨论的其他器件:DRV5055-Q1

您好!

我是否知道可以与下面的 A1333进行比较的任何解决方案?

谢谢

此致、

Eric

e2e.ti.com/.../A1333_2D00_Datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、我们目前没有该器件的直接替代产品、但我们确实有一些霍尔和电感解决方案可供您利用。 我是否可以更详细地了解您的应用的性质?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以想到的一个选项是使用两个 DRV5055-Q1、它们在旋转磁体周围彼此放置90°、就像我在这里做的快速图示:

    如果您将这些传感器称为 X 和 Y、那么您可以在磁体转动时获得与磁场强度和方向相关的电压、最终结果将如下所示:

    正弦波和余弦波可用于反正切方程、以确定所有360°的旋转磁体角度

    我们将很快推出一份应用手册、详细介绍该应用实施。  这听起来是否适合您?