This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP102EVM:EVM 软件#39;s I2C 地址更改

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651935/tmp102evm-evm-software-s-i2c-address-change

器件型号:TMP102EVM
主题中讨论的其他器件:TMP102

您好!

如何在 TMP102EVM GUI 软件和源代码中更改 I2C 地址? 或其他 EVM 软件可能会变得复杂吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Che Yi、

    TMP102器件具有四个地址、您可以通过 ADD0的引脚地址分别连接 GND、V+、SDA 和 SCL 将这些地址配置为0x48、0x49、0x4A、0x4B。 您无法通过软件配置设备的地址。 默认地址为0x48、ADD0 = GND。 如果要更改地址、则需要移除 R3电阻器、然后连接到 V+、SDA 和 SCL 以更改地址。

    希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron