请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443BOOST 主题中讨论的其他器件:AWR1443、 AWR1642
您好!
我目前有一个 AWR1443 EVM。 我想在一个项目中使用它、在这个项目中、我必须记录人数。 因此,使用此 EVM 可以实现它吗? 如果是、如何操作?
此外、我还想将其与外部微控制器连接、例如 nrf51或 FRDM。 所以、如果有任何方法、请告诉我。
提前感谢。
此致、
Rahul