This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:级联

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651019/awr1243boost-cascade

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1243MMWAVE-DFP

可能涉及的人员、

根据"swra574.pdf (AWR1243级联)"、我想 通过修改 mmwavelink_example 来设置启用"OSC_CLKOUT"。 请展示如何修改源代码(MMW_example.c)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当前的 MMWAVE-DFP 示例不支持 AWR1243的级联模式。

    虽然通常与级联 AWR1243 (主器件+从器件)配合使用、但主机需要调用'rlSetChannelConfig'命令来控制 AWR1243、并将'rlChanCfg_t->级联'设置为0x0001 (multichip_master)。 接收到该 API 后、主 AWR1243器件将开始生成 OSC_CLKOUT。

    请进一步解释您的级联硬件设置、它将帮助我们提供更有针对性的建议。


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您提供建议。 我可以通过修改 MMW_example.c 来开始生成 OSC_CLKOUT

    我添加了以下命令:

     rfChanCfgArgs.cascading = 0x0001

    在 MMW_example.c 的第748行(版本00_09?01_06)

    此致。