This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:导入"mmWave SDK 演示- 16xx"在 IWR1642 Booster Pack 中的 IWR1642BOOST 中

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651500/iwr1642boost-importing-mmwave-sdk-demo---16xx-in-iwr1642boost-in-the-iwr1642-booster-pack

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642

大家好、TI 员工、

我正在尝试在 iwr1642 EVM 中运行毫米波 SDK 演示。

要运行演示、我安装了"mmWave_SDK_01_01_00_02-Windows-x86-64安装.exe"、该文件是从 TI 网站获取的。

我目前正在使用 CCS v7.2.0、并下载了所有软件包(mmWave Training v1.6.1)。

当我尝试导入"mmWave SDK Demo - 16xx"时、会弹出一条错误消息。

消息为"导入项目时出错。 无法识别器件 ID "IWR1642"。

这与实验室中的其他演示相同。

但我可以在 TI 云工具中看到检测到的器件。

我不知道为什么会发生这种情况。 我认为在设置 EVM 环境时一定会错过一点。

请告诉我如何解决此问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sukneung、您好!

    我为您提供了一些建议:

    首先、我建议更新到 CCS 的最新版本。 我相信 v7.4就在上周发布了。

    其次、更重要的是、大多数实验都是针对 SDK 1.0的、因此您需要安装此版本。 您可以在以下页面的底部找到安装程序下载: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    请告诉我这是否能解决您的问题。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Akash。

    通过安装 CCS7.4.0、导入问题得以解决。

    圣诞节快乐、新年快乐!