This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:IWR1642BOOST 会发出声音

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1642BOOST, LP87524B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649374/iwr1642boost-the-iwr1642boost-produce-a-sound

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642LP87524B-Q1

您好的团队:

当 IWR1642BOOST 运行 zhe 演示程序时、雷达系统(IWR1642)的电流存在

稳定的纹波、频率约为2KHz。 这导致了4通道 DCDC (LP87524B-Q1)器件

发出声音。 使用 IWR1642时、雷达板上也存在相同的问题。 我们怎么能

解决了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。

    摩根。 2107.12.12.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Morgan、

    有关 LP87524B 和其他直流/直流转换器的更多信息、请参阅电源管理 E2E 链接。  这里的参考是  

    旁路陶瓷电容器及其安装。

    e2e.ti.com/.../how-to-reduce-acoustic-noise-of-mlccs-in-power-applications  '

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe 您好:

    表中列出了直流/直流输出电压、但输出电流是可经历的变化。iwr1642负载电流会导致直流/直流输出电流。 因此、电感器可能是导致声音的组件。 我知道这个问题很棘手、否则它已经被压到 IWR1642BOOST,上、我们尝试了很多方法来去除声音、包括电容器、电感器、IC、二极管、添加输出电流缓冲器、以及添加电感器来平缓电流。
    我们可以讨论如何将其删除。


    谢谢、
    摩根
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    请参阅电源管理论坛中推荐的文章。
    ' e2e.ti.com/.../how-to-reduce-acoustic-noise-of-mlccs-in-power-applications '

    直流到直流转换器通常具有开关噪声。 您已轻负载3.3V。 您具有基于 MSS、SOC 外设和 DSP 的负载、因此1.2V 电压轨具有更大的负载。 当雷达射频打开(有效线性调频脉冲)时、1.8V 和2.3V 电压轨具有动态负载。

    1.8V 和2.3V 具有 LDO、可将电压降至(1.8V 至 LDO) 1.3V 和(2.3V 至 LDO) 1.8V。 上述文章讨论了如何选择
    用于降低噪声的不同旁路电容器物理部件" e2e.ti.com/.../how-to-reduce-acoustic-noise-of-mlccs-in-power-applications "、
    这适用于直流/直流转换器5V 输入和轨输出电容器。

    直流到直流转换器也可能具有类似的行为。

    这些电源讨论需要电源管理应用工程师在电源管理论坛中将此说明介绍过去。

    请询问 PMIC 或输出旁路电容器问题、回答"' e2e.ti.com/.../how-to-reduce-acoustic-noise-of-mlccs-in-power-applications '。

    此致、
    Joe Quintal