This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5812:AFE5812接口

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650834/afe5812-afe5812-interface

器件型号:AFE5812
主题中讨论的其他器件: 66AK2L06

团队、  

我的客户正在寻找有关 AFE5812接口的指导:

  1. 66AK2L06能否与 AFE5812的 LVDS 输出配合使用?
  2. 如果无法使用、是否需要 FPGA 对 AFE5812输出数据进行反序列化?
  3. TI 是否提供具有 JESD204A/B 接口的 AFE5812的替代产品?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    这是 这里 DSP 团队的一个问题。 我们的客户通常使用 FPGA 对 AFE 上的输出 LVDS 数据进行反序列化。

    下面的线程提供了一些见解和链接材料、这些材料解释了如何对串行 LVDS 输出数据进行反序列化。

    遗憾的是、AFE5812没有 JESD204B 接口、因此只能使用串行 LVDS 检索输出数据。

    此致、

    Olu