This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007EVM:芯片可用性(TMP007和 TMP006)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651744/tmp007evm-availability-of-chips-tmp007-and-tmp006

器件型号:TMP007EVM

您好!

我一直在尝试从各种分销商处购买 TMP006和 TMP007芯片、但注意到这些器件已设置为停产或停产。 这些芯片的替换部件是什么? 或类似的替代方案? 我对非接触式温度感测感兴趣。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    感谢您与我们联系。 TMP006和 TMP007已设置为 EOL。 遗憾的是、这些器件没有任何替代器件。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    感谢你的答复。