请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 工具/软件:Code Composer Studio
我们在 Lasso.com 上构建了许多遥测产品。 我们已经在2台计算机(Windows 7和 Windows 10)上尝试使 IWR1443BOOST 编译并运行高精度14xx 实验室。 我们甚至无法使闪存用于安装.bin 文件。 我们在 MSP430和其他射频电子器件的实验室中进行了大量开发、尽管您有所帮助、但我们仍无法使任何内容正常运行。
我们位于达拉斯。 我们有一台新的 Windows 10计算机和专门 用于此项目的 Windows 7备份。 我希望大家都在达拉斯的 TI 办公室之一。 我们是否可以使用 IWR1443BOOST 板将 PC 放在您的办公室中、以查看您是否可以使其运行? 我们可以让您离开计算机。 很失望,因为潜力很大,但是想法太差了…
谢谢、Peter