This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010:DRDY 置1、但 INT 引脚无输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651193/hdc2010-drdy-set-but-int-pin-no-output

器件型号:HDC2010

大家好、团队、

在将 DRDY 设置为 HDC2010数据表第9页中的中断后、我遇到 HDC2010 INT 引脚对数据就绪没有响应。

HDC2010 INT 引脚悬空。 但是、当数据就绪时、INT 引脚在0x0E 中将其设置为高电平后保持低电平。

0x06 = 0xA4
0x07 = 0x80
0x04 = 0xE0

0x0E = 0x57

我是否可以知道我错过了寄存器?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、
    您的配置看起来正确:
    DRDY_MASK = 1 (0x07上的位7)
    DRDY/INT_EN=1 (0xE 上的位2)

    您是使用示波器捕获 DRDY/INT 引脚以检查动态行为、还是使用 DMM 仅查看电压电平? 我建议使用示波器来查看 I2C 事务期间的动态行为:例如测量模式/读取寄存器/等
    根据您的寄存器设置、您使用的是自动数据速率(1Hz)、因此应检查动态行为。'

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    何塞