This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214-Q1:计算 CHX_SETTLECOUNT 寄存器的正确值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650027/fdc2214-q1-calculation-of-the-correct-value-for-the-chx_settlecount-register

器件型号:FDC2214-Q1
主题中讨论的其他器件:FDC2214

大家好、

我正在使用 FDC2214进行一些测量。 在 FDC2214的数据表中、我看到了非常有用的第8.2.4章建议的初始寄存器配置值。 但我不清楚如何计算 CHX_SETTLECOUNT 的值(第44页,第3点(a))。 公式包括以下变量:

VPK -> I 设置为1.68V

fREFx -> I 设置为40MHz

C ->表示传感器的电容(铜板)或额外的电容?

IDRIVEx -> I 设置为15 (从第2点、第43页)

那么、我的问题是、我必须为 C 设置哪个值、我是否将其他变量设置正确。 我不明白你如何得到7.5的结果。

 

此致

Simon Schnider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    沉降用于为传感器信号提供稳定的时间。 您需要使用总传感器电容、其中包括传感器板和任何其他寄生效应。 请记住、您需要处理最大电容、因此您应该使用包含固定电容容容容差和具有尽可能高的目标相互作用的感应板。

    您可以探测信号以查看传感器振幅稳定所需的时间。 探针额外的10pF 甚至会提供一点额外裕量。

    此致、

    Christo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您的快速回答。 因此、我必须测量信号稳定之前的时间、然后我可以通过以下公式计算 CHX_SETTLECOUNT 寄存器的值(数据表第16页)-这是正确的吗?

    实测_稳定_时间(以秒为单位)=(CHX_SETTLECOUNT*16)/40MHz

    因为我不确定我的"传感器"的容量。 我正在使用两个通道-在每个通道上、我连接了一个铜带(500mm x 10mm)。 我每秒需要100个样本(对于每个通道)、分辨率不是很重要。


    此致

    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    很抱歉耽误你的答复。 我建议只使用示波器测量稳定时间并使用该值。

    此致、

    Christo