This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP300:与温度相关的振荡器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: NE555, TMP300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651153/tmp300-temperature-dependent-oscillator

器件型号:TMP300
Thread 中讨论的其他器件:NE555

来驱动 NE555上的复位引脚。 NE555复位引脚 Iih 和 IIL 被指定为最大0.4mA。 TMP300 IOL 为5mA @.3V。 NE555的 RESET 引脚具有47k 欧姆至 Vcc 上拉电阻。 当连接在一起时、电路无法正常工作。 电压测量表明 TMP300上的负载过大。  复位引脚上的 VOH 和 VOL 电压降级。 请提出您的意见或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron、

    您是否有电路原理图?
    带和不带 NE555负载的 TMP300的 VOH 和 VOL 是多少? 什么是 VCC? 数据表指定 TMP300的测试条件为 Isink=5mA、这会产生0.3V 的最大值 也就是说、如果 VCC=5V、TMP300输出的上拉电阻器必须为1k Ω、以保证这一最大值为0.3V 如果您使用10khom 上拉电阻器、您是否也有同样的问题?

    NE555复位引脚需要高达0.4mA 的电流来驱动它。 假设您的 VCC=5V、您应该使用的最大上拉电阻为5V/0.4mA=12.5k Ω。 使用47khom 可能太高、无法将 RESET 引脚驱动至适当的电平。 当另一个器件(tmp300)在声明时吸收额外电流时、该问题会变得更加复杂。 嗯、这是我的初始评估。

    开尔文