This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:Rx 增益

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651179/awr1243-rx-gain

器件型号:AWR1243

您好!  

AWR1243上的 Rx 增益范围为24dB 至48dB。 该增益是否分布在多个 VGA 之间? \\

建议的最小增益设置是多少? 我知道、与使用较低增益时相比、较高的增益可提高噪声系数。  

在使用24和30 dB 增益设置时,TI 是否观察到 ADC 数据中有任何杂散?

此致、

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    RX 增益是整个 RX 链的增益、包括 LNA、VGA 等
    范围为24-48dB、因此建议的最小增益为24dB。

    使用更高的增益设置,您可以获得稍好的噪声系数。 数据表中的图显示了噪声系数和 P1dB 点与增益设置的关系。

    在最新固件中、我们没有观察到任何与较低增益设置相关的特定杂散。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,Vivek!