This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 已知解决方法

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651110/known-workarounds

大家好、

这将是一个用于跟踪毫米波器件和项目中已知问题的线程。 我们将在今后适当地更新这一点。

项目:TI ROS 点云可视化工具实验室(也称为 TI 毫米波 ROS 驱动程序) 1.1版

受影响的实验室是 TI 毫米波培训包版本1.5.5和1.6.1的一部分

问题说明

 

ROS 点云可视化工具实验室无法从 ros.org 上最近的 ROS 动能分布(ROS -动能-桌面完整)更新开始。

 

症状

 

TI 毫米波 ROS 驱动程序安装指南中提供的 rosslaunch 命令 在 shell 上抛出以下错误。 还随附了该错误的快照。

 

[错误]:[ ]]:跳过加载插件时出现错误:XML 文档‘ /src/ti_mmwave_rospkg/mmWave_nodelets.xml 没有根元素。 这可能意味着 XML 格式错误或缺少…

 

shell 和 RVIZ 启动时继续显示错误消息、但 RVIZ 窗口中未显示点云。

 

最后,shell 上的错误日志中显示了以下错误。

 

无法调用服务 mmWaveCli。

 

说明

 

TI ROS 点云可视化工具实验室使用的 ROS 动能分布似乎最近更新,以进行更多错误检查,并在 TI 的 ROS 驱动程序包中的 XML 文件之一中发现错误。 XML 文件中始终存在错误、但至今没有影响。 该文件的详细信息和错误如下所示:

 

文件: /ti_mmwave_rospkg/mmWave_nodelets.xml ( 通常为~μ A/catkin_ws)

错误:  如图所示、第14行上的标签关闭不正确。

 

<depend/>

 

修复

 

在文件~/catkin_ws/src/ti_mmwave_rospkg/mmwave_nodelets.xml 中:

 

更改:

 <depend/>

 

至:

 </depend>

 

然后使用 rosslaunch 命令重新启动可视化工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    感谢您的介绍。

    此致、

    Adrian