This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:EVM

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651234/tdc1000-evm

器件型号:TDC1000

1) 1) TDC1000产生的峰值脉冲的大小是多少?

2) 2)通常、为了达到3米的检测距离、从 TDC1000发出的信号必须被放大多大或多大? 尝试在尝试构建放大器之前了解放大器需要具有多大的功率。 感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它取决于您的 VDD 电源电压。 根据数据表、TX 高电平= Vdd-0.32V、TX 低电平= 0.32V

    2.在水中、根据换能器的不同、您可能根本不需要放大信号即可到达3m 距离。 EVM 中包含的传感器应通过正确配置 TDC1000达到该距离。 在任何情况下、只要牢记您所使用的换能器的建议最大电压电平(如果已列出)。

    此致、