This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1612EVM:使用软件传感解决方案 GUI 1.9.3的 LDC1612EVM 连接问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/651003/ldc1612evm-connection-issue-of-ldc1612evm-using-software-sensing-solutions-gui-1-9-3

器件型号:LDC1612EVM

我遇到与“Texas Instruments - Analog Evaluation Module:LDC1612EVM”相关的连接问题。

我要将此 EVM 连接到 PC,PC 上安装了“OneUI 应用程序–传感解决方案 EVM GUI v1.0.3”。 但在将带有 USB 的 EVM 连接到 PC 后,它不会读取器件。

我还安装了“TI_MSP_430DRIVER_1.0.1.0”。请建议我 安装合适的软件或驱动程序。请提供帮助。

我还手动强制设备管理器查找驱动程序。 我在设备管理器中收到以下响应。

谢谢

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    很抱歉出现问题。 EVM 驱动程序应自动安装、但根据您的 Windows 计算机上的安全配置文件、这种情况可能并不总是发生。

    正确驱动程序的副本位于 C->ti>感应解决方案 EVM GUI - 1.9.3 -> EVM 驱动程序中

    请指向窗口以查看此位置。 如果您仍有问题、请告诉我们。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生,

    我的驱动程序文件夹中包含以下文件。

    请详细说明在以下位置指向窗口的步骤。

    谢谢