This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:如何配置来自外部主机的 AWR1443升压。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/646770/awr1443boost-how-to-configure-awr1443-boost-from-external-host

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1443AWR1243

您好!

如何从外部主机配置 AWR1443升压。

请提供示例代码。

此致、

阿尔萨夫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Althaf、

    TI 不提供通过外部主机控制 AWR1443的这种配置的标准产品。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以使用 DFP 示例控制 AWR1443。

    使用 DFP 1243可由外部主机作为提供的示例应用程序示例的过程进行控制、控制1443的方式也是一样的。

    此致、

    阿尔萨夫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Altaf、

    DFP 示例在 AWR1243上验证、而不是在 AWR1443上验证。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raghu、

    感谢您提供信息。

    此致、

    阿尔萨夫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿尔萨夫
    能否关闭开机自检?
    -Raghu