This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:根据输出多普勒指数计算速度?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650645/iwr1443boost-velocity-calculation-according-to-the-output-doppler-index

器件型号:IWR1443BOOST

例如、径向速度分辨率为0.13m/s、最大径向速度为1m/s、若要观察 UART 的输出多普勒指数、其值如下

0000、0001… 000f,速度应为0.13*多普勒指数,但如何区分正值和负值?

原因对于 range_index、第一个二进制0/1表示该值、但对于多普勒指数、它看起来不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    为什么多普勒指数看起来不是这样? 您能否发布您看到的内容的图片?

    您是否见过有关数据结构的此文档? e2e.ti.com/.../mmw-Demo-Data-Structure_5F00_8_5F00_16.pdf


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现多普勒指数是从0000到000f (十六进制)、这意味着16个多普勒频段、对吧? 根据 Visualizer 上的参数、最大径向速度和径向速度分辨率之间存在线性关系、系数约为7。 因此、我认为1到7的多普勒指数代表正值、8到15代表负值。