This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:swra549反射器

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650902/iwr1642boost-swra549-reflector

器件型号:IWR1642BOOST

各位专家:

反射器用于 swra549。  
e2e.ti.com/.../630258

室内测量角反射器的 RCS 为0.86 m^2。
室外测量的角反射器的 RCS 为.11m^2。

0.86m^2是否等于-0.7dBsm?

您能不能告诉我计算出的 dBsm?

此致、
Hitoshi Sugawara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitoshi 您好!

    没错。 室内反射器的 RC 应为-0.655 dBsm、室外反射器应为-9.5861 dBsm。

    从平方米转换为分贝的公式为:dBsm = 10 x log10 (RTCSinMetersSquared)


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    非常感谢您的友好检查和公式。

    此致、
    Hitoshi Sugawara