Thread 中讨论的其他部件:, ENERGIA
大家好、
我目前正在使用 PGA460。 我的应用是空气范围传感器。 我使用 Airmar ATK75换能器(75kHz)。
当我尝试读取距离信息时、我会遇到一些问题。 实际上、所有返回的值(8个对象)永远不会更新、并且与我在 PGA460的 TEST 引脚上看到的类似信号不相干。 我已经阅读了有关此案例的常见问题解答、并更改了阈值的值、但没有成功。
因此、我实现了数据转储模式、以便更精确地查看发生了什么。 实际上、数据转储时的初始突发峰值大于模拟输出时的峰值。 加上信号在初始突发后(持续几毫秒)一直保持为0。 即使我提高了最大输出端的增益值、也会一直保持为0。 之后(在记录结束时)、我可以看到有效信号、其峰值对应于实际物体。
我还注意到另一件奇怪的事情、当我更改阈值时、会在数据转储数据上修改初始突发峰值的形状。
如果您有任何线索帮助我找到解决方案、欢迎您。
谢谢你。