This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:IWR1642:

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649546/iwr1642-iwr1642

器件型号:IWR1642

大家好、我正在尝试将评估板的输出导入到 Excel 中、以便我可以操作数据。  目前无法执行该操作。 有人可以提供帮助吗?  谢谢。

目前、我认为我将以看起来是十六进制格式的格式输出、其中2个十六进制字符用空格分隔。  我不知道如何将其转换为 xls 可用格式

我希望自己能够生成频率图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Raghu、

    您目前如何获取数据? 您是否正在使用其中一个演示?

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../xwr16xx_5F00_processed_5F00_stream_5F00_2017_5F00_12_5F00_07T19_5F00_38_5F00_59_5F00_363.datHiAdrian、我使用 GUI 中的"记录开始"功能获取数据。  这些说明不清楚如何将可以读入 xls 的数据输出出来、因此我只是尝试各种操作。

    我得到的输出为十六进制。 见附件。  

    一旦我能够在 xls 中获取此信息、我就可以自己获取距离、速度等信息...我知道 GUI 提供了这些信息、但我也希望能够做到这一点。

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Raghu、

    数据的输出格式可在 doxygen 中找到、该文件位于:

    文件://C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/demo/xwr16xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html

    查找名为"Output information sent to host"的部分。 您基本上会有一个标头、后跟一系列 TLV。 doxygen 中介绍了所有这些文件的格式/大小。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、我已经了解了 TI 的 Brad Griffis 发送的链接、并查看了您指定的部分。 不幸的是、这并没有使我更接近将附加文件放入 xls。

    如果有任何分步程序这样做,将不胜感激。

    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Raghu、

    您是否尝试查看过 JavaScript 代码? 如果您右键单击演示的页源并选择"Inspect"、则会打开演示的源代码。 在这里、您需要选择"源">"应用">"图像">" mmwave.js "以查找演示的 JavaScript 源文件。  第1924行的'process1'函数是数据处理开始的地方。

    数据存储在称为"bytevec"的向量中。 请看一下如何在 JavaScript 中处理 TLV。 这将让您了解如何自行处理数据。

    此致、

    Adrian