This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:多目标检测

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650822/iwr1642boost-multi-target-detection

器件型号:IWR1642BOOST

客户能够确认单个目标检测效果非常好。 在视野中、除了消声泡沫外、它还为人类带来了相当大的长距离增益。

但是、其他目标产生的噪声会成为一个问题。 在下图中、左侧的目标为3m、前方的目标为4m、右侧的目标为5m。 8m 目标是4m 目标的一次谐波。

目标在两个方向(角度和距离维度)产生大量噪声。 这会提高目标周围的本底噪声。 因此、一旦您在视场中有一个强目标、现在为了在某个位置检测弱目标(人)、它必须具有大于40k 的振幅计数、而不是在视场中没有其他目标时所需的4K 振幅计数。

看来、有效处理多个目标的唯一方法是使用速度信息并对其进行跟踪。 但是,如果多个目标不移动,则不起作用。

我们如何解释这种行为?

此致、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    在大多数情况下、移动目标实际上更容易检测、因为它们在距离 FFT 和多普勒 FFT 上可见、而静态物体的检测只会通过距离 FFT 显示。 因此、对静态物体的检测往往比移动物体的检测更精确(但不会更准确)。

    这是您要问的吗? 您是否正在尝试更好地检测静态物体? 在这方面,更多的反射物体将大有帮助。 您现在检测到的是什么类型的物体?

    希望你们和团队都能满意!


    谢谢、
    Akash