This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:能否使用 mmWavwSDK 更改 LP 87524的电压

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650993/awr1642-can-i-change-the-voltage-of-lp-87524-using-mmwavwsdk

器件型号:AWR1642

 是否可以使用 mmWavwSDK 更改 LP 87524的电压,以实现应用手册 swra 577中介绍的不使用 LDO 的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在这种特定情况下、我们建议您不要使用 LP87524B 供电的 AWR1642来更改 PMIC 电压。
    当您尝试使用 PMIC 的 LP87524B 型号实现 LDO 旁路选项时、您可以直接从 PMIC 输出连接到 AWR1642器件引脚。 当 PMIC 以2.3V 输出加电时、这对于 AWR 器件来说过高、可能会损坏它。

    您应该使 AWR 器件保持复位状态、并使用另一个 I2C 控制器来更改电压、然后释放 AWR 器件的复位。

    此致、
    Vivek