This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001-Q1:工作温度和功能温度

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650877/opt3001-q1-operating-temp-and-functional-temp

器件型号:OPT3001-Q1

您好!

该器件有两个类似的温度规格:85摄氏度下的工作温度和105摄氏度下的功能温度。

功能温度是什么意思?

我想、工作温度应该是成品始终可以暴露的温度范围。 但功能温度?

谢谢。

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masatoshi、

    该器件符合汽车级3级标准、最高可达85C。 这意味着它的工作温度最高可达85°C。 但是、它也可以在85C 至105C 的温度范围内工作、但该器件尚未通过汽车认证、符合此温度范围。

    最棒的

    Alex