This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:从 ADC 寄存器中读取负值

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650600/afe4490-negative-values-being-read-from-adc-register

器件型号:AFE4490

我在定制电路板中使用 AFE4490来生成 PPG 信号、就像在脉动式血氧计应用中一样。 我正在从 ADC 寄存器读取负值(请参阅下面的代码段)。 我们将光电二极管连接到 RXP 和 RXN 引脚。 绘制这些值确实会显示 PPG 信号。 因此有一个有效的信号、但不清楚为什么会有负值。  

 

e1607b

e15ff5.

e15dc4

e15e02

e15bc8.

e15c20

e159c3.

e153db

e15388

e15359

e1535 b

e1521c

e13a6b

e13b03

e13851

e1378d

e134a4.

e133dc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bijoy、

    您能否共享 PD 与 AFE4490的连接?
    您还使用哪种 PD?

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!  

    我使用的是 MTPD1346D-100 、它是800nm 至1700nm 范围内的 PD。 在本例中、我使用的波长为940nm。  

    阳极(引脚3)连接到 RXP、阴极(引脚2)连接到 RXN。  

    如果您需要更多信息、请告诉我。  

    谢谢、

    Bijoy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     校正。 在上一条消息中、请在 AFE 器件上将 RXP 和 RXN 读作 INP 和 INP。 有关连接、请参阅原理图的部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上是一个试验错误。 PD 已反向连接。 意识到在这里进行响应并修复后、现在工作正常。 很抱歉出现问题。