请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT3001 我有一位客户需要使用 ALS 来实现纯粹的比较器式跳闸功能。
是否可以使用所有正确的设置对器件进行出厂编程、但随后仅在连接了 VDD、GND 和 INT 引脚的情况下组装到电路板上? 它不需要报告任何 I2C 数据(因为系统中甚至没有一个 MCU 可与之通信)、它所做的就是当 Lux 值降至低于特定点时使 INT 引脚跳变高电平?
谢谢、
Brian