This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010:气相焊接

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650758/hdc2010-vapor-phase-soldering

器件型号:HDC2010

是否可以在气相焊接湿度传感器 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philipp、
    您是否意味着在焊接过程中、环境(空气)将处于蒸汽阶段? 如果传感器暴露在潮湿环境中、则在完全干燥后可以恢复其原始特性。 如果这是您的问题、从传感器的角度来看、我不会有任何问题。

    在同一注释中、我们强烈建议不要手工焊接 HDC2010、对于自动焊接工艺、必须使用无清洁磁通。
    无清洁磁通是一种无需用酸清洗 PCB 即可去除磁通的磁通。 因为您很容易理解酸会损坏/修改感应元件。

    如果您需要其他详细信息、请参阅以下应用手册。

    湿度传感器:存储和处理指南- www.ti.com/.../snia025
    优化湿度传感器的放置和布线- www.ti.com/.../snaa297

    此致、
    何塞