This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:GUI 速度

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650823/iwr1642boost-gui-speed

器件型号:IWR1642BOOST

使用热图时、GUI 会使传感器滞后约45秒。 如果我在传感器前面进行目标更改、我必须等待45秒、然后 GUI 图形更新。 如果我单击"Stop"按钮或"Download"按钮、我必须等待45秒、GUI 才能赶上进度、然后停止或下载才会生效。

这使得测试变得困难。  为什么会出现长时间延迟?

此致、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这是因为 UART 的数据速度受到限制。

    对于热图、我们每帧发送大量要显示的数据、UART 需要足够的时间发送和显示数据。

    您可以使用以下几个选项:

    减少每个线性调频脉冲的样本数

    这将降低距离分辨率、您可以在毫米波估算器工具中看到进一步的影响。  但是、它仍能让您感受到毫米波器件传感器感应到的场景。

    并可用作良好的仅调试视图功能。

    之后、您可以在可视化工具中切换到所需的用于检测模式的 ADC 样本数。

    此外、请确保 在多普勒或距离方位角上一次只有一个热图、因为每个热图在启用时都有自己的数据设置。

    如果您发现自己需要经常使用此模式、则可能需要尝试 TSW1400设置、该设置可提供几帧的快照。

    尽管不进行流处理、但它仍会以运行时速度捕获这些帧。

    使用 TSW1400板进行毫米波传感器原始数据采集

    谢谢、

    Vaibhav