This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:流量计算。

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650513/tdc1000-tdc7200evm-calculation-of-flow

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好!

我使用 TDC1000-7200 EVM 来测量管道中的水流。 在 GUI 中测量的流量是由 MCU MSP430测量的流量、也是根据 ToF 差异测量的 GUI 本身。

此致、

Prudhvi Sagar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prudhvi、

    MSP430仅输出飞行时间、GUI 会计算图形页面上显示的流速。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 MCU 的功能是否足以实现传输时间公式? 是否需要在 EVM 中加载代码或 UART 连接是否足够?


    此致
    Prudhvi Sagar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    计算不是很密集(本应用手册 中显示的体积流量公式:www.ti.com/.../snia020.pdf)、因此 MCU 应该能够毫无问题地处理这些计算。

    请参阅下面链接的主题、了解有关更新 EVM 固件的信息。

    e2e.ti.com/.../1713217

    此致、