This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何配置高级帧配置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650613/awr1642-how-to-configure-advanced-frame-configuration

器件型号:AWR1642

您好!

我想使用高级帧配置、但如何操作?

是否 有使用高级帧的示例。

2.是否有与 MMWAVE_Demo_Visualizer 一起使用的特定 profile.cfg 文件。

3.如何使用多配置文件? 具体示例

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4916411

    在新的毫米波 SDK (v1.1)中、有一个有关使用"高级帧配置"的示例。 在配置文件文件夹中、有一个配置文件使用高级帧配置(MMW\profiles\profile_advanced_子 帧.cfg)。 您可以尝试一下、以了解"高级帧配置"能够实现的功能。

    除了在 ICD 中提供的文档外、目前没有其他文档(MMWAVE_DFP\docs\AWR1xx_Radar_Interface_Control.pdf)。 但是、有计划要编写更多内容、这将需要时间。 您有任何具体问题吗?

    此致
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将首先更新 SDK。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我现在对 SDK 进行了更新、但我发现命令 advFrameCfg 和 subFrameCfg 不支持。

    这意味着当前演示不支持这些命令?

    如果我想使用子帧、我是否必须自行更改演示????

    谢谢