This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:测试图形发生器支持。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650479/awr1243-test-pattern-generator-support

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-DFP

是否有办法将 AWR1243置于已知的输出 测试模式?  还是另一种验证 AWR1243和主机之间数据接口的方法?  我正在寻找一个类似于 AR14xx/AR16xx 技术参考手册中12.1.3节中所述的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:

    我将不得不与 AWR 团队中的某个人谈论这一点。 我们应该在星期一的某个时候为您提供答复。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dustin、您好!

    您可以使用雷达 API 在固定位置配置和启用测试源、并使用 AWR1243获取与测试源目标相对应的 ADC 输出。

    您可以使用 API:
    rlSetTestSourceConfig()配置测试源,rlTestSourceEnable()启用测试源。

    有关这些 API 的详细信息、请参阅毫米波 DFP 中的雷达接口控制文档。

    谢谢、
    Raghu