This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2114EVM:电容更改需要通过 wrt 连接到电容器的两个电极、而不是电极和接地之间。

Guru**** 2587355 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2114EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648045/fdc2114evm-capacitance-change-required-wrt-to-two-electrodes-of-capacitor-and-not-between-electrode-and-ground

器件型号:FDC2114EVM

我  已将电容式传感器连接到 FDC2114EVM 的 Ch2、这样两个电极都连接到板上的端子。 传感器设计为在一个面上施加压力应改变器件的电容。 我得到的稳定电容约为 apprx。 初始值为10nF。 理想情况下、在施加压力时、我应该会偏离该值、但我观察到的情况并非如此。 电容只有在我将手靠近它时才会变化、就像接近传感器一样。  

我可以观察到使用 LCR 表施加压力时电容变化的明显变化。 如果该 EVM 正常工作、它将为我提供产品系列。

电容因施加的信号而缓慢变化被视为噪声并被电路板滤除。  

2、  电路板上还内置了18uH 和33pF 滤波器组、或者我是否需要将这些值放在自己的位置。

正如 EVM 特性所说的、它具有噪声抑制功能、我如何确保抑制的电容变化是噪声而不是信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    如何对传感器施加压力? 如果我理解正确、在施加压力时、您可以通过 LCR 表看到电容的变化、但 EVM GUI 上没有变化、对吗?

    EVM 上有18uH 电感器和33pF 电容器。 如果需要、您可以更改这些值以更改谐振频率。

    最棒的
    Jiashow
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 Jiashow、施加压力时、我可以看到 LCR 表的变化、但 EVM 的变化不是。 然而、进一步的实验表明、EVM 所示的电容确实略有变化。

    进一步查询:

    LCR 表在1V 偏置、1kHz 频率下工作。 我们观察到、EVM 不具有更改偏置电压和测量频率的选项。

    LCR 表提供10nF @ 1V、1kHz 的电容。 但 EVM 显示的电容为~150pF、测量的频率为~4MHz。 是否有任何方法可以降低 EVM 中的测量频率。 我们知道、在实际电容器中、电感在较高频率下会增大到较大值、从而降低总阻抗、进而减小电容值。 LCR 表具有用于相同目的的可变频率、因此可以在低频下测量非理想电容器。

    2. 请确认电容器的两个端子是否可以悬空或我是否需要将其中一个端子接地。

    很抱歉一次提出这么多问题。

    此致、

    Vijay Shirhatti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    通常、您可以增大电感器和电容器的值以降低传感器频率。

    您应该将传感器的一个端子连接到 IN2A、而将另一个端子悬空。

    最棒的
    Jiashow
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiashow:

    很抱歉、那里的通信错误。

    了解连接到 IN2A 的一个端子。 另一端子是应连接到 IN2B 还是接地、还是保持开路/悬空。

    您还意味着在 EVM 上添加额外的电感器或电容器。 或者、考虑到我的传感器中已有的电感、我能否简单地调整 GUI 中的电感值。

    谢谢、此致、

    Vijay Shirhatti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    另一端子应保持悬空。

    您需要对传感器滤波器组中的电感器/电容器进行物理更改、并更新 GUI 中的新值以反映实际组件值。

    最棒的
    Jiashow