请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241 主题中讨论的其他器件: OPT9221
光学传感团队、
我们有一位客户正在使用 EVM 评估 OPT8241+OPT9221。 他们还使用了3DTOF 估算器工具。 他们对帧速率与图像尺寸之间的权衡有一些疑问。 请参阅下面的内容。
- 如果选择更高的帧速率,是否会影响8241收集的数据(例如较低的精度)或8241/9921内的数据处理(例如较少的过滤),或者我只需要更快地连接到9921?
- 子帧或四倍频的数量变化是否会改变帧大小? 如果我的理解是正确的、则四倍频的数量决定了相移。 因此、如果选择4个四倍频、而不是2个四倍频、则帧大小会翻倍、或者在2个四倍频的情况下、每个相位会完成两次。 我还了解到、子帧的数量决定了正在进行的平均计算。 因此、如果选择2个子帧而不是1子帧、我会假设帧大小将翻倍、如果我想同时获取数据、我需要将帧速率加倍(因此我的第一个问题)。
- 如果仅选择阵列的子集、则在任何情况下、仅发送与该子集相关的数据还是帧包含完整阵列? 如果发送完整阵列、选择阵列的子集有哪些优势(例如更高的帧速率、而不会降低收集的 ToF 数据)?
谢谢、
Darren