This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:电感值 OPT8241-CDK-EVM

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649942/opt8241-cdk-evm-the-inductance-value-opt8241-cdk-evm

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

大家好。

我想知道与电流源串联的电感器的平均值。
该电感器(510nH)是否用于升压?

在本例中、请提供您的建议电感值。

拉电流= 4A
Vf=2.5V*4=10V

我附加了该文件、因此请检查它。

此致、
好的  

e2e.ti.com/.../Iductance-value-in-series-with-current-source.pdf