https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648446/iwr1443-iwr1443
器件型号:IWR1443Thread 中讨论的其他部件:PGA460、 AWR1642、 AWR1443、、、 IWR1642、 IWR1642BOOST、 MSP430F5529
我们广泛使用 PGA460超声波产品进行液箱液位测量。 储罐的深度通常约为9英尺。 您的毫米波产品似乎与 PGA460模糊相似。 我们在其他产品中构建化学液箱液位测量传感器。
我在一篇技术文章中将4cm 视为精度-分辨率、而在其他文章中提到了亚 mm。 如果我们使用安装在水箱上方4英尺处的 WR1443、预期的距离精度或分辨率是多少? 我们需要几毫米的精度、但距离仅为10英尺。 毫米波是否适合?
我们应该使用 AWR1443还是 AWR1642?
天线与检测到的液体的距离有多近?
这是一个开始 使用 IWR1443-MMWAVE-BNDL 的好套件吗?
对于之前的遥测产品、我们必须获得 FCC 批准。 毫米波产品的 FCC 认证是否很困难、因为它的功耗相对较低?
谢谢、Peter