This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200EVM:芯片选择(CSB)能否保持低电平?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650365/tdc7200evm-can-chip-select-csb-be-held-low

器件型号:TDC7200EVM
主题中讨论的其他器件:TDC7200

我尝试使用最少数量 的 GPIO 连接 TDC7200。 当我在命令之间切换片选择引脚(CSB)时、TDC 工作正常。 但是、如果芯片选择(CSB)始终保持低电平、TDC 似乎没有响应。  

是否需要在命令之间切换芯片选择引脚?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、CSB 必须在命令结束时变为高电平、因此它不能一直保持低电平。 TDC7200依靠转换来准备新的 SPI 事务。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    不是说我使用了很多 SPI 器件、但这是第一个需要此功能的地方。 就在法庭之友之外,是否有更具体的原因?

    此致、
    Marco
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这基本上是一种确保在前一笔交易发生错误时进行良好交易的方法。 如果一个事务被启动并且发生了错误、TDC7200不可能转移到下一个事务、而是将高电平到低电平转换上的所有内容复位、因此不存在干扰。

    此致、