This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:适用于2 Tx 的雷达 Studio 配置

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/650270/awr1642boost-radar-studio-config-for-2-tx

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642TSW1400EVM

您好!

我将 AWR1642 与数据采集板搭配使用 、配置在 RADAR Studio 中进行了如下设置。

4 Rx

2发送

1帧

32线性调频脉冲

bin 文件的数据格式是什么?

每个 Tx 是否会有16个线性调频脉冲?

是否可以同时设置 Tx1和 TX2数据??

如何设置 BPM 啁啾配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suraj、

    我假设您使用 TSW1400EVM 通过 LVDS 采集数据。

    以下应用手册捕获 LVDS 通道上的 LVDS 数据格式:  

    请参阅以下文章、了解如何设置 BPM 线性调频脉冲配置。

     

    谢谢、

    Raghu