This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:ADC_RDY 引脚#39;s 电压下拉菜单

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/647505/afe4404-adc_rdy-pin-s-voltage-dropdown

器件型号:AFE4404

尊敬的 E2E 社区:

我 尝试 通过 MCU 控制 AFE4404。但 ADC_RDY 引脚的输出电压低于 MCU 阈值电压。

我认为原因是 ADC_RDY 引脚的驱动电流。

您能不能告诉我有关 ADC_RDY 引脚电气规格 的信息超过数据表(7.5)。

[应用信息]

μ・电源2.5V 至 IO_SUP、RX_SUP (AFE4404)和 MCU。

・将 ADC_RDY (AFE4404)连接到 GPIO (MCU)

μ・GPIO 是输入设置

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koh、

    ADC_RDY 的电平由 IO_SUP 控制、因此如果您向 MCU 提供相同的 IO_SUP、则不会出现问题。
    此外、您能否移除 ADC_RDY 与 MCU 的连接、并确认(通过探测) ADC_RDY 是否按预期进行脉冲。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin Yadav、您好!

    感谢您的评论。
    遗憾的是、我无法移除 ADC_RDY 与 MCU 的连接。因为连接线隐藏在 AFE4404和 MCU 的封装中。
    您能告诉我 IO_SUP 电流的规格吗? IO_SUP 的驱动电流是否仅为20uA?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koh、

    我认为这不是 IO_SUP 的电流驱动能力问题。 此外、如果 MCU 的 GPIO (连接了 ADC_RDY)配置为输入、为什么需要大于20uA 的电流。 IO_SUP 可以驱动高达几百 uA 的电流。
    我认为您的设置存在根本错误。 您是否看到连接到 AFE4404 TX 引脚的 LED 亮起?


    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin Yadav、您好!

    此问题已解决。原因是我使用了损坏的探头。
    我使用正常探针(另一个)重新测试了 ADC_RDY voltage。ADC_RDY 引脚上升至2.43V。

    感谢您的合作。
    此致、