This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:心跳检测(生命体征实验室演示)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/648907/awr1443boost-heart-beat-detection-vital-signs-lab-demo

器件型号:AWR1443BOOST

您好,

我在 AWR1443BOOST 上的生命体征实验室工作、我们注意到、即使前面没有人、传感器也始终会给出错误的心率、 如果没有检测到30或20而不是55或60等人、我们有什么方法可以让它提供更低的心率? 我还想看到运行 GUI 的程序,但我找不到它,

您会帮我吗?

谢谢

Sylvia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sylvia、

    当前面没有人时、传感器应同时提供零的呼吸频率和心率。 您能否确认呼吸频率也为零?

    生命体征实验室使用传感器检测大约微米级的胸部位移变化。 因此、即使您的工作台或 EVM 底座上的轻微振动也会导致心率错误。 我建议您确保 EVM 所在的工作台完全没有干扰、因为即使笔记本电脑上的风扇也可能导致干扰。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、它始终提供50或以上的心率 和零的呼吸频率、而即使 天花板上悬吊、身体也不会站在它前面