请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1614 晚上好。
我们正在使用两个板载 LDC1614芯片开发一种新仪器。
我的问题是关于位 nr。 每个转换结果 MSB 寄存器中的12个、即 CHN_ERR_AE。
我不太理解 CHN_ERR_AE 和 AH_ERR2OUT 与 AL_ERR_2Out 之间的相关性。
CHN_ERR_AE 是否是 常规(高/低)振幅误差?
要激活 CHN_ERR_AE、我需要同时设置 AH_ERR2OUT 和 AL_ERR_2OUT、还是仅设置一个就足够了?
相反、 欠/过范围和看门狗错误的情况更清楚、其中我在 UR_ERR2OUT 和 CHN_ERR_UR、 OR_ERR2OUT 和 CHN_ERR_OR 等之间具有直接相关性。
提前感谢您的合作。
此致
Christian。