This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1314DIAL-EVM:设备驱动程序安装失败

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00508, LDC1314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/649986/ldc1314dial-evm-device-drivrer-install-fails

器件型号:LDC1314DIAL-EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-00508LDC1314

您好!

我的客户尝试安装 LDC1314Dial GUI、但设备驱动程序未成功安装。

客户使用以下链接中的“TIDA-00508 GUI & FW Installer 1.0.exe”。

www.ti.com/.../tidca93

 

您能支持解决这个问题吗?

或者、请发送设备驱动程序安装程序。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    您的客户是否在使用 Windows 8或更高版本时收到"Texas Instruments (usbser) ports (02/11/2014 1.03)"错误?

    如果是、这是因为较新的 Windows 版本允许下载已签名的数字驱动程序、而 LDC1314具有未签名的驱动程序。

    您需要允许在计算机上安装未签名的驱动程序。

    最棒的
    Jiashow